This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:TPS40057保护问题

Guru**** 2502315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826162/tps40057-tps40057-protection-questions

器件型号:TPS40057

您好、支持团队  

我们使用跟随 OVP 保护电路、当5VSB 上升至 OVP 时、使 SS/SD 变为低电平、

 

我们想知道5VSB 在移除5VSB OVP 保护后是否可以像连接2波形一样工作?

 

注:

当我们测试 OVP 时、通过短接 VFB 引脚、使5VSB 上升至 OVP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    查看数据表后、TPS40057似乎没有内置 OVP。

    我无法在原理图中清楚地看到电路、但在查看示波器波形后、当电压达到6.1V 时、电路看起来似乎正常、当达到2.4V 时、重新启动。 因此、您的 OVP 电路中已经存在一些迟滞。  

    因此、看起来您的电路正常工作。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、  

    您看到的波形不是从 TPS40057捕获的、而是来自其他供应商的芯片、  

    我的客户只是想知道 TPS40057 OVP 的行为是什么、您是否有波形可以提供

    非常感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、  

    在查看此器件的数据表时、我找不到过压保护方面的信息。  

    我认为、在这种情况下、最好使用外部 OVP 电路、以确保输出电压不超过您的设计规格。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Arief

    您是否能够与设计团队验证 OVP 行为

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、  

    目前客户有外部 OVP 电路、问题是在移除 OVP 保护后、5VSB 是否可以自动重启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    从移除 OVP 后的波形中、该器件调节至5V

    谢谢

    -Arief