This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:当 SET1变为低电平时、WDOn 是否会立即变为高电平

Guru**** 2510365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780508/tps3431-will-wdon-go-high-immediately-when-set1-goes-low

器件型号:TPS3431

您好!

当 EN 和 SET1输入为高电平时、我让看门狗超时、因此 WDOn 置为低电平、如果我没有执行任何操作、WDOn 将在200ms (典型值)的复位延迟 tRST 期间保持低电平。

但是、如果在 WDOn 变为低电平10ms 之后、我强制 SET1输入为低电平(这会禁用看门狗)、那么当 SET1变为低电平时、WDOn 是否会立即变为高电平?  或者、WDOn 是否仍会在200ms 的 tRST 延迟的剩余时间内保持低电平?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    Set1引脚的建立时间为150us。 因此、WDOn 将在150us 后响应 Set1。

    7.3.2.4 SET1

    SET1引脚可以启用和禁用看门狗计时器、并应在禁用看门狗时使用
    计时器的时间超过一个看门狗复位周期。 如果 SET1设置为 GND、则禁用看门狗计时器、WDI 为
    忽略。 如果看门狗计时器被禁用、则将 WDI 引脚驱动至 GND 或 VDD 以确保没有
    增加 IDD。 当 SET1为逻辑高电平时、看门狗装置正常运行。 可以更改 SET1引脚
    μs 动态;但是、如果看门狗装置从禁用变为启用、则有150 μ s 的设置时间
    看门狗不响应 WDI 上的变化、如图9所示。 注意:使用 SET1引脚禁用会导致 A
    再次启用时由固定150us 设置时间定义的延迟。

    此致

    Trailokya