This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3898:延迟时间计算

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780866/tps3898-delay-time-calculation

器件型号:TPS3898

大家好、

客户在 CT 引脚上总共放置1.47uF (1uF+0.47uF)。

根据计算、延迟应为1.47 * 4s + 40us ~ 5.88s

但实际的延时测量值大约为1。

计算是否正确?  

我们可以与客户核实的任何提示? 谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew
    公式正确。
    您能否确认1uF 和0.47uF 是并联的。 由于1uF 和0.47uF 的串联电容将提供0.32uF 的等效电容、并且按照公式计算、我们将得到0.32*4s + 40uS = 1.28s 的延迟。

    此致
    Trailokya