This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119Q:PMP20659器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25119Q, PMP20659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780811/lm25119q-pmp20659-device

器件型号:LM25119Q
主题中讨论的其他器件: PMP20659

尊敬的团队:

对于 LM25119Q 参考设计、所用的 BJT 2DB1694-7是否可以替换为 MMSTA56Q?

e2e.ti.com/.../MMSTA56Q.pdf

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我在参考设计中找不到 MMSTA56Q。
    您指的是哪一部分?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的钱:
    PMP20659似乎是唯一的参考设计。
    www.ti.com/.../PMP20659

    它对 Q9、Q10、Q11和 Q12使用2DB1694-7。 MMSTA56Q 能播放吗?
    我已添加数据表、请帮助检查它。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    明白了。 我认为您参考的是数据表上的参考设计。
    它们有助于快速导通低侧 FET、如果控制器不靠近 FET、还有助于将低侧 FET 栅极钳位为低电平。
    MMSTA56Q 的额定电流小于2DB1694-7。 最好查找具有相似电流额定值的器件。
    如果客户找不到、则可以使用 MMSTA56Q。

    谢谢