This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:TPS2549-Q1的短路保护机制

Guru**** 2390815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849077/tps2549-q1-short-circuit-protection-mechanism-of-tps2549-q1

器件型号:TPS2549-Q1

您好、支持团队

您是否可以帮助查看有关 TPS2549-Q1应用的以下问题

1、当引脚12 (OUT)短接至 GND 时会发生什么情况。 Vout 可以立即恢复到5V、或在移除 故障时延迟固定时间 

2、  测试时、当引脚12 (OUT)短接至 GND 时、客户发现 Vout 约为0-0.5V。 但是、有一个小的输出电压大约为0.9-1V、这也是客户不希望看到的  

  请帮助我们提供一些建议并解释 TPS2549-Q1的短路保护机制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 OUT 短接至 GND 时、器件将进入电流限制模式。 由于器件上的电压约为 VIN、这将产生热量、器件进入热循环。 您可以在短路期间找到输出电流热循环。 循环时间无法修复,具体取决于内部 OTSD 温度 135C 和迟滞20C。

    短电压为 Ilimit*Rshort,您可以使用较低电阻电缆进行短接,以使短电压更低。