This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:输入滤波器要求

Guru**** 2516190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827255/tps65265-input-filter-requirement

器件型号:TPS65265

您好!

我在 Intel 平台上使用此稳压器来提供输出(2.6V、0.65A)、(1.8V、1.21A)、(1.0V、1.86A)。 请帮助我是否需要此设计的输入滤波器、如果有、数据表中提供了任何参考原理图、但未列出相关信息。 此外、此器件是否适合替代器件或任何其他建议。

谢谢

Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

     您是否对英特尔平台有 EMI 要求? 如果不是、则无需添加输入滤波器。