This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:来自 GPC 工具回复文件的 DataFlash CEDV 配置文件设置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848910/bq34110-dataflash-cedv-profile-setting-from-reply-file-of-gpc-tool

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

我收到了 GPC 工具的回复、如下所示、

--------------------------------------
由 FIT 生成的 CEDV 参数。 如果 EDVV 位被设定为1、在写入数据闪存时、EMF 和 EDVR0必须被串行电芯的数量乘以  


EMF 3817
EDVC0 213
EDVC1 0
EDVR1 417
EDVR0 6105
EDVT0 4651
EDVTC 3.
VOC75 3935
VOC50 3808
VOC25 3752
--------------------------------------

bq34110没有 EDVV 位、因此即使我们使用多节电池、也不需要设置将值乘以串联电池数以 EMF 和 EDVR0?

我理解我们应该将每个参数设置为以下参数、如果有任何错误、请告知我。
EMF 值到数据闪存的 EMF
将 EDVC0值更改为数据闪存的 C0
将 EDVC1值添加到数据闪存的 C1中
将 EDVR1值更改成了数据闪存的 R1
EDVR0值到数据闪存的 R0
将 EDVT0值更改为数据闪存的 T0
将 EDVTC 值更改成了数据闪存的 TC

我在 另一个 E2E 帖子中查看了 bq34110可以忽略 VOC75、VOC50和 VOC25值。

我们应该将数据闪存的"电压0%设置为100% DOD"吗? 如果是、我们应该设置什么值?  它是"OCV11.txt"文件的值吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

     

    是的、上述内容正确。 此器件按电池进行配置。 如果发送到工具的日志是具有适当串联值的电池组电压、则应为工具返回的每节电池值。

     

    使用 GPCCEDV 工具后、请使用 OCV11.txt 文件中的值配置 Data Memory > Gas Gauging > CEDV Profile 中的 Voltage 0% DOD 至 Voltage 100% DOD 值。

     

    固定的 EDV0、EDV1和 EDV 2值也可以根据电池相对于电压的0%、3%和7% SOC 电平进行设置。

    此致、
    Bryan Kahler