This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:SM3320 MPPT 充电控制器参考设计的高电压版本?

Guru**** 2507695 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849095/sm72442-high-voltage-version-of-sm3320-mppt-charge-controller-reference-design

器件型号:SM72442
主题中讨论的其他器件:SM72485

在哪里可以找到 SM3320充电控制器的高电压版本?  我认为、我从 TI 网站获得的文档适用于低电压版本、因为输入和输出电容的额定值为50V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natesan、

    感谢您提出问题并使用 SM72485。

    没有高电压版本的 SM3320设计可用。 应该可以更改组件以满足应用的电压要求。 可以根据数据表更改组件。

    另请查看 TI 参考设计网站 、查看是否有其他与您的应用类似的设计。

    谢谢、

    Garrett