This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2388是否支持"永久 POE"和"快速 POE?"

Guru**** 2524560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780652/faq-can-the-tps2388-support-perpetual-poe-and-fast-poe

器件型号:TPS2388

尊敬的团队:

TPS2388能否支持以下功能?

  1. 永久 POE
  2. 快速 POE

谢谢。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPS2388可在系统设计级别支持永久 PoE (有时称为持久 PoE)和快速 PoE

    对于永久 PoE、如果从主机控制器侧对交换机进行更新、则 MCU 和 PSE 控制器可以继续根据设置为每个端口供电并在更新主机控制器之前对其进行控制。

    如果在 MCU 侧更新开关、则不需要、但建议对 PSE 控制器进行上电复位。

    对于快速 PoE、只要每个端口上的状态/设置保存在内存中即可。 重新启动时、PSE 系统可以按照断电前设置的相同设置打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的达尔文:

    感谢您提供的信息!
    BR
    Keivn