This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117-Q1:负载下的 zeta 输出压降?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848819/lm25117-q1-zeta-output-droop-under-load

器件型号:LM25117-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25117LM5116

让我先讲讲这一点、我更喜欢嵌入式系统、而不是电源、但我知道足够危险。

我已经针对汽车应用使用 LM25117实现了同步 Zeta 转换器。  该设计基于 TI 参考设计 PMP9581_RevB。  Zeta 作为 UPS 运行、并由一组超级电容器供电。 粗糙规格:

输入电压:1-12V

输出电压:5V @<=5A、纹波<=50mV

效率>= 85%

虽然 TI 设计使用 LM5116、但由于其自动鉴定、我选择使用 LM25117。  我在 LTSpice 中对电源进行了大量仿真、并为现实世界的评估和表征构建了工作台版本。  在大多数情况下、电源运行良好、不会出现任何次谐波振荡、并且几乎符合纹波规格。

当我将其加载到下方时、问题就会出现(在本例中、我已将其设置为消耗1A 电流)。 在某些情况下、电源工作正常、我获得良好的干净5V 输出、但在某些工作点、我将看到输出电压下降约0.4-0.6V、即使在卸载后也无法恢复。  要使电源恢复到5V 输出、我必须完全断电并重新启动转换器。  诚然、我的 SPICE 模型缺少寄生效应、但它不显示这种下降现象。  有什么想法可以导致这种情况、以及如何解决这种情况?

下面是测试板的原理图、它现在就在这里:

e2e.ti.com/.../zeta_5F00_converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trey、

     您能否分享一些波形,如电感器电流、电压等?  

     Vo 压降的负载条件是什么?  

     是否触发过流保护?

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、

    我花了更多的时间来解决这个问题、并弄清了问题的原因。  事实证明、Zeta 转换器运行正常。  LM74700导通晶体管上的栅极焊接不好。  这会导致晶体管间歇性导通、进而偶尔会在输出端产生二极管压降。  很抱歉打扰您、感谢您的及时回复。

    最棒的

    Trey