This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2758:最大手电筒/闪光灯电流

Guru**** 2766885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826690/lm2758-max-torch-flash-current

器件型号:LM2758

您好、Sirs、

对于此 LED 驱动器,我是否可以评论最大手电筒/闪光灯电流是多少 ?

能否设置为低于10K 欧姆? 如果正常,为什么 D/S 图6显示 Rset 范围从10K 欧姆开始?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第7.3.5节指出:

    在手电筒模式下、通过 LED 的最大建议电流为500mA、在闪光灯模式下为700mA。

    注释

    如果手电筒模式的 ISET 设置为500mA、则闪光灯模式将超过700mA (最大值)。 在结温可能上升到额定最大值以上的条件下使用器件需要降低工作范围和/或条件的额定值。 印刷电路板还必须仔细布置、以解决器件中的高热耗散问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了,谢谢你的帮助!