This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:关断期间的 Vout 引脚泄漏电流

Guru**** 2517770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848140/tl1963a-vout-pin-leakage-current-during-shutdown

器件型号:TL1963A
主题中讨论的其他器件:TPS7A26

大家好、

我的客户使用的是输入电压= 16V、输出电压= 15V。

我在数据表中找到了“关断时的静态电流”。

该工作条件为 Vin = 6V。 ℃、当输入电压= 16.4V 时、我想知道25 μ A 时的最大值。

是图14中的图。 A 典型值 价值?

参考信息正常。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohno-San、

    图14中的图显示了温度范围内平均30个器件。 这样可以更好地了解在下面的电气特性表中的线路上的预期结果。  

    请记住、IQ 是从 VIN 到 GND 的电流的测量值。 反馈分压电阻器 R1/R2具有额外的泄漏。 TL1963是25°C 最坏情况下的 ADJ 引脚泄漏电流10µA μ A:

    当然、在关断模式下、这并不重要。  

    如果您的应用不需要1.5A 的负载电流、TPS7A26可能是一个不错的选择。 这是一个2.5µA μ A IQ 500mA LDO、其 FB 泄漏电流要低得多:

    请告诉我您的想法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    感谢您的回答。

    但是,我看到以下帖子;

    e2e.ti.com/.../2505213

    在完全相同的情况下、我建议客户降低电阻容量。

    我询问最大值问题、因为我从客户那里收到了该问题。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    这是一个较旧的器件、因此图14图形是我们拥有的最佳数据。

    此致、