This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:使用电源路径为超级电容器充电

Guru**** 2523150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827064/bq25703a-charging-super-cap-with-power-path

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: CSD25402Q3A

客户尝试设计 BQ25703A、以便使用系统电源路径为超级电容器充电。 以下是需要澄清的一些问题:

  1. 如何配置引脚22 (VSYS)的输出电压?
    1. 例如、如果我们要将 VSYS 调至3.8V (固定)、如何配置?  
  2. 超级电容器用作系统中 MCU 的 UPS。 如果我将 CELL_BATPRESZ 设置为 VDDA 的25%、则 VSYSMIN = 3.584V、 VBAT = 4.192V 的默认设置。这意味着一旦有效的 VBUS 到来、VSYS 将快速浪涌至3.584V 并逐渐充电至4.192V?
  3. 一旦输入功率丢失,VSYS 将跟随 VBAT,VSYS=VBAT-ILOAD*RONBATFET?
    1. V/BATDRV=VSYS-10V=-6.2V 最初会怎么样? V/BATDRV 能否生成-6.2V?
  4. 如果充电电流 ICHG 设置为0A、系统负载仍可通过 VSYS 引脚由 VBUS 供电? 充电电流设置不会影响负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    1. 如何配置引脚22 (VSYS)的输出电压?

    1. 例如、如果我们要将 VSYS 调至3.8V (固定)、如何配置?  

    此器件上可以获得固定的 VSYS 输出电压、但只能在特定条件下获得、我相信在您的所有用例中都不会满足这些条件。  BQ25703A 采用窄电压直流(NVDC)架构。  在此架构中、VSYS 通常比 电池电压高几百毫伏。   无论充电是否处于活动状态、都是如此。   

    如果电池 (或超级电容器)充电至低于所需的 VSYS 值、则可以将 VSYSMIN 设置为所需的值、并将其调节至 VSYSMIN 的固定输出。  但是、这不是常见的用法、因为在这种状态下充电会大幅减少。  BATFET 必须在 LDO 模式下运行、以便在 SYS 和 BATT 之间保持较大的电压差、从而减少它将充电的电流。  

    一旦电池或超级电容器电压上升到高于 VSYSMIN、SYS 电压将随之上升。  由于 BATFET 上的反向栅极二极管、SYS 轨不可能明显低于电池电压。    

    1. 超级电容器用作系统中 MCU 的 UPS。 如果我将 CELL_BATPRESZ 设置为 VDDA 的25%、则 VSYSMIN = 3.584V、 VBAT = 4.192V 的默认设置。这意味着一旦有效的 VBUS 到来、VSYS 将快速浪涌至3.584V 并逐渐充电至4.192V?

    假设超级电容器已完全放电、开关稳压器将调节为 VSYSMIN、而 BATFET 在 LDO 模式下为超级电容器充电。  一旦超级电容器达到 VSYSMIN、SYS 电压将根据 BATFET 的 R_DSON 和充电电流保持在高于电池电压的水平。

    1. 一旦输入功率丢失,VSYS 将跟随 VBAT,VSYS=VBAT-ILOAD*RONBATFET?
      1. V/BATDRV=VSYS-10V=-6.2V 最初会怎么样? V/BATDRV 能否生成-6.2V?

      是的、移除适配器后、VSYS 将直接由电池驱动、并将电池电压减去 BATFET 上的 IR 压降。  

               BATDRV 不会低于接地值。  您将注意到、EVM 上使用的 CSD25402Q3A PFET 的阈值电压为-0.9V、最大 G-S 电压为+/- 12V。  由于 BATDRV 是 VSYS - 10V、当它不低于 GND 时、您可以使用最大 G-S 为12V 的 FET、但您仍需要相对较低的阈值电压、这是您提出要求的原因。

    1. 如果充电电流 ICHG 设置为0A、系统负载仍可通过 VSYS 引脚由 VBUS 供电? 充电电流设置不会影响负载电流?

    是的、使用 NVDC 架构时、开关稳压器即使在禁用充电的情况下也会运行、以便将适配器电压转换为系统电压、因此在禁用充电的情况下、您仍然可以通过适配器提供系统电源。

    此致、

    Steve