This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:关于 Vin 引脚

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846714/ucc2897a-about-vin-pin

器件型号:UCC2897A

你(们)好

如果未使用 Vin 引脚、如何处理它?

打开是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 

    这是另一个问题。
    是否存在 tdel (或 Rdel)的最低规格?

    注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果未使用 VIN 引脚、则只需将其保持断开状态、而不是保持连接状态。

    RDEL 引脚在内部连接到2.5V 电压源。

    RDEL 的最小值为5k 欧姆。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我知道 Vin 引脚保持开路,Rdel 的最小值为5k 欧姆。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此帖子标记为已关闭。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们

    John