This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:它是否可用于 SIC MOSFET?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1, UCC21530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849038/ucc21222-q1-can-it-be-used-for-sic-mosfet

器件型号:UCC21222-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21530-Q1

你(们)好

UCC21222-Q1还可用于 Si MOSFET 和 SIC MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    不可以、UCC21222-Q1的额定驱动 SiC MOSFET、但会驱动 Si MOSFET。

    如果您希望驱动 SiC MOSFET、我们提供了 UCC21530-Q1、这是另一款具有更高电源电压和 UVLO 的双通道栅极驱动器、适用于 SiC MOSFET。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    扎赫