This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:Linux/BQ27421-G1:监测计百分比问题

Guru**** 2640205 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24140, BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826871/bq27421-g1-linux-bq27421-g1-gauge-percentage-question

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24140

您好!

目前,我们通过读取 电量监测计的 StateofCharge ()来获得电池百分比。 但是如果电池容量长时间后损失,我们是否仍能从 StateofCharge ()获得100%的电量,或者由于电池容量老化,电池容量再也不会达到100%?

我们使用的充电器和电量监测计解决方案是 bq24140+bq27421-G1。

谢谢。

此致、

陈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    电池容量- Qmax 将会因学习过程中获得的电量而降低。 但这并不意味着您将无法达到100% SOC。 SoC 的计算公式为剩余电量(RM)/完整充电容量(FCC)。 随着监测计老化、RM 和 FCC 将相应降低、从而仍能达到100%。 SoC 是相对值。

    谢谢

    Onyx