This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:合适的升压参考设计

Guru**** 2383930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, LM5022, LM5122, LM431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780229/lm5022-suitable-boost-reference-design

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:LM5020LM5122LM431

尊敬的团队:

请为 工程师提供合适的参考设计以供复制。

升压器件的基本电压为36V 或44V 至54V/0.5A (最小值)、但应为52V 至54V/0.2~0.3A。

它需要支持 OVP。 我希望它可以在57~60V 时关闭。

如果 VIN = 54V、它将直接正向、效率应大于90%。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kuan Wei:

    您的电流很低、Vout 也很高、因此非同步升压控制器可以支持您的应用。 由于您的输入电压可以达到54V、因此您可以考虑使用 LM5020、LM5022或同步控制器 LM5122。

    关于 OVP、您是指输入 OVP 吗? 您可以使用简单的 LM431电路来监控 VIN、并使用它来控制 PWM 控制器的 UVLO 或使能引脚。

    如果您需要参考设计、请向 SEM/PDS 组提交参考设计请求。

    谢谢、
    应用工程部 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    因此、您还找不到合适的参考设计可以直接向客户提供它吗?

    它们仍处于 RFQ 阶段、因此我认为这里不适合 PDS 请求。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    是的、我找不到可直接用于本例的现有设计。 但是、您可以要求客户使用 Webench 创建设计。

    此致、
    Youhao