This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756EVM:我更改了变压器并执行 CAN#39;t 工作

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847242/tps23756evm-i-changed-the-transformer-and-do-can-t-work

器件型号:TPS23756EVM

您好! 在 TPS23756EVM 参考板中、我使用 PA2369NL 、请参阅  下图、如何更改其他  
参数? 现在、我的电路板无法工作、栅极信号上升到接近78%。

e2e.ti.com/.../poe23756_5F00_25w.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提出问题并提供原理图。 我想澄清一下、您是否使用了 TPS23756EVM、然后更换了变压器、或者您是否说原理图基于 EVM?  

    我对原理图的初始注释是、脉冲变压器 T3似乎位于与 EVM 不同的位置。 我建议将其移至 Q4的源极和接地端之间。

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对你的答复已经~1个星期了。  这是否解决了您的问题?  如果是、请单击"已解决"按钮告知我们。

    如果我们在本星期一结束之前没有收到您的回复、我将假定问题已解决、并关闭此主题。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、

    此致、

    Michael Pahl