This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:无具有低反向电流的 RCB

Guru**** 2539450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849057/lm66100-no-rcb-with-low-reverse-current

器件型号:LM66100

您好!

我们的设计采用了一个 LM66100来保护电池(3.6V)免受反向电流的影响、替代电源是5V USB。

使用电池且未连接 USB 的 LM66100可以正常工作  

无需电池且连接 USB 的情况下、LM66100工作正常  

当使用两个电源时、LM66100不会关闭从 USB 到电池的反向电流

I_RC=80mA

有什么想法吗?

谢谢、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    反向电流是否仅在切换期间出现?  

    我有一些建议可能会有所帮助:

    1.在 DT3二极管之前将 CE`连接到节点、然后重新测试、这将有助于电压比较电路。

    2.使用分立式 PMOS 代替二极管、如数据表中所示

    3.使用2个 LM66100至或、如数据表所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流始终存在。

    我尝试1号。 现在、在星期一写下结果。

    谢谢、

    Stefan