This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2578A:反相稳压器配置

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827179/lm2578a-inverting-regulator-configuration

器件型号:LM2578A

您好!  

(1)只是确认--在图34第9页,"TIP32"是 Q1的器件型号吗?

(2)对于 C2、您能不能建议 MLCC 或电解电容器更适合低噪声应用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是 TIP32是 Q1的器件型号

    2) 2)对于低噪声应用、我不确定您在纹波方面需要多低。 通常、在 Vo 之后可能需要一些后置滤波器、也可能需要一个 LDO 来改善开关电源的噪声

    谢谢

    -Arief