This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53819A:奇怪的开关波形

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53819A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780893/tps53819a-strange-switching-waveform

器件型号:TPS53819A

我将 TPS53819a 用于输入电压为3.3V、输出电压为0.066V、电流为20A 的应用。 VDD 以5V 驱动。 开关频率设置为525kHz。 我看到的问题是、开关波形会连续产生2个脉冲、每个脉冲的宽度约为480ns、然后等待约4us、循环重复。 我希望每2-2.5us 有1个大约480ns 的脉冲。 这种行为的问题在于、有效开关频率现在接近250kHz、并且输出 LC 很难对其进行滤波、因此输出纹波很高。 所附为开关波形和输出纹波的原理图 PDF 和屏幕截图。 这些是在 EVM 上获取的、该 EVM 经过修改、以匹配我们的应用原理图、使用单独的电源为 VDD 和 VIN 供电。

 e2e.ti.com/.../TOP-_5F00_-P_5F00_03-Power.pdf