This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:当 LM5119的输出为空载时、输入功耗特别大、高达约4W。原因是什么?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849076/lm5119-when-the-output-of-lm5119-is-no-load-the-input-power-consumption-is-especially-large-up-to-about-4w-what-s-the-reason

器件型号:LM5119

当 LM5119的输出为空载时、输入功耗特别大、高达4W。原因是什么?
IC VIN 引脚和+48V 之间的电阻是否应增大?
当输入为48V 时、VIN 和48V 之间的电阻过小、这是功耗增加的原因吗?
如果使用外部电源、LM5119的输入功耗将会降低、
但是、LM5119的 IC 内部电源在启动的短时间内使用
如果完全禁用了 LM5将来 的内部电源、则有时开关将没有输出
在 LM5119正常运行后切换到外部电源之前、是否需要使用 LM5119的内部电源?
使用 IC 内部电源时、如何解决空载输入功耗高的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 LM5119的输出为空载时、输入功耗特别大、高达4W。原因是什么?
    当 LM5119的输出空闲时、输入功耗太大(0.1A 48V)。 原因是什么?
    我们根据所附的原理图制作了产品
    48v 输入
    输出8A 42v
    当输出为0负载时、输入功耗为48V、0.1A?原因是什么?
    IC VIN 引脚和+48V 之间的电阻是否应增大?
    当输入为48V 时、VIN 和48V 之间的电阻过小、这是功耗增加的原因吗?
    如果使用外部电源、LM5119的输入功耗将会降低、
    但是、LM5119的 IC 内部电源在启动的短时间内使用
    如果完全禁用了 LM5将来 的内部电源、则有时开关将没有输出
    在 LM5119正常运行后切换到外部电源之前、是否需要使用 LM5119的内部电源?
    使用 IC 内部电源时、如何解决空载输入功耗高的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、请检查是否存在较大的开关抖动或 Vout 是否发生振荡。 如果 Vout 不稳定、则表示环路不稳定、功率损耗可能很大。  

    其次、您可以拉 DEMB 引脚(引脚17)以启用二极管仿真模式、从而降低空载条件下的功率损耗。  

    第三、如果您希望使用外部电源为 LM5119 VCC 引脚供电、请确保在外部电源不可用或低电平时 VCCDIS 电压低于1.25V。 当外部电源为高电平或就绪时、VCCDIS 电压高于1.25V。 请参阅数据表第4页上的详细信息。  

    谢谢