This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:使用 UCC28881限制反激式中的峰值电流

Guru**** 2387690 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28704, UCC28910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847924/ucc28881-limit-the-peak-current-in-a-flyback-using-ucc28881

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: UCC28704UCC28910

各位专家、您好!

我使用 UCC28881设计了反激式、  

输入功率为300mW、

输入直流轨稳压为300V

我将使用迟滞控制方案(操纵 FB 引脚)将输出电压调节为700V。

但是、效率非常低(在40 ~50%的范围内)。 我知道、该 IC 通过 HVIN 引脚中大约100uA 的高压灌电流加电。

我尝试限制峰值电流以减少损耗并略微提高效率。 在该封装中是否有任何方法可以实现此目的?

还有其他提高效率的方法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alireza TAJFAR

    UCC28881是一款高度集成的器件、专为低系统成本而设计。  这意味着修改设计以提高效率的能力有限。  您可以优化以提高效率的第一个方法是调整反馈网络。   UCC28881数据表的第9.2.1.2.7节(第20页)详细介绍了哪些更改。

    如果您发现效率无法满足您的要求、我们提供了替代器件、例如 UCC28910和 UCC28704。  这些器件具有谷底开关和 AM/FM 控制律等高级功能、使其比 UCC28881具有更高的效率。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。 我们需要的另一个特性是用于上电的集成高压电流源、并且为大容量电容器充电的输入电流仅为500uA、因此我们需要该电流源灌入极低的电流。 UCC2890是否满足此要求? 您是否知道在启动时以及在辅助绕组接管电源之前漏极上灌入了多少电流?

    此致、

    -别名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alireza

    对于 UCC28910、UCC28910数据表第8页的电气特性中指定了启动电流源。  这种能量可能来自大容量电容器、因此只要输入电压上有足够大的大容量电容器、就应该有足够的电荷、以便启动电流源正常运行。

    此致、

    Eric