This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023 PFC 解决方案

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC28600, UCC28710, UCC28051, TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827182/lm5023-lm5023-pfc-solution

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: UCC28600UCC28710UCC28051TPS92210

你(们)好

我在评估 TI 时有一个交流/直流解决方案

规格信息如下、能否提供建议?
我见过 LM5023。
http://www.ti.com/tool/PMP7883
以及
http://www.ti.com/tool/PMP8655、该解决方案是用于更换变压器吗? 如果 更改、变压器可以提供 变压器参数信息?
我还学习了 UCC28600、UCC28710


输入电压:90-300V 交流
输出电压:24V/2.5A
PF>0.8
THD < 30%~15%(取决于负载)

PCB 尺寸不能太大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为使用单级 PFC 反激式转换器可能更好。

    以下链接将为您提供使用 UCC28051的85V 至265V AC IN 至24V 1A 参考设计。  变压器匝数比应适合您的设计。  但是、您将必须为您的应用设计一个变压器、并且由于具有300V 交流输入、因此最有可能需要2.5倍的磁化电感并调整组件的大小以实现最大电压。

    您还可以将 TPS92210用于单级 PFC 设计、以下链接将为您提供应用手册、该手册将逐步介绍如何进行设计。  http://www.ti.com/lit/an/slva459/slva459.pdf

    TPS92210甚至还有一个设计计算器、您可以使用该计算器来帮助进行设计。  您可以在以下链接中找到此工具。

    此致、感谢您选择 TI