This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:QON 引脚的直流特性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826879/bq25600-dc-characteristics-of-qon-pin

主题中讨论的其他器件:BQ25890BQ25600

数据表中未提供 QON 引脚的直流电气特性(即输入低电平、输入高电压、内部上拉电阻)

是否可以提供?

参考:在数据表的第13页、它适用于 BQ25890、但在 BQ25600数据表中不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    kΩ 低阈值为0.4V、逻辑高阈值为1.3V。内部上拉电阻为200k Ω。 这些参数与 BQ25890相同。

    此致、

    Angelo