This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099 CB 测试证书

Guru**** 2515625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848061/tps61099-tps61099-cb-test-certificate

器件型号:TPS61099

大家好、

请提供 TPS61099 CB IEC60950-1或 EN60950-1证书报告吗? 我们需要提供给客户、我们无法在网站上找到相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy:

    感谢您的提问。 请等待我与团队核实。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    这是我第一次满足这一要求,所以我想知道这是什么。 是关于 IC 材料还是任何其他要求。

    它是否是每个电源 IC 的必备要求? 或仅 TPS61099

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的提醒

    我已询问客户支持中心、并告诉我此报告将不适用于此部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我在问题得到解决时关闭了帖子。 如果没有,只需在下面回复