This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:使用 BQ2970作为低压指示器、将稳压器置于睡眠模式。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826153/bq2970-using-bq2970-as-low-voltage-indicator-to-put-voltage-regulator-into-sleep-mode

器件型号:BQ2970

我想使用 BQ2970电池保护器来充当低电池电量指示灯。 我使用的是一个可使用保护 IC 进入睡眠模式的稳压器(当一个引脚被拉至逻辑低电平时-过放电 MOSFET 引脚将完美地控制我的稳压器)。 我想使用更适合我的应用的另一个器件、或者我可以如何使用该器件。 我遇到的问题是、由于没有 MOSFET、V-引脚上会出现意外行为。 感谢你的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcell、

    您能否更详细地解释一下您在 V-引脚上遇到了哪些问题? 它不应受到 MOSFET 缺失的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我实际上没有测试过这种情况、但强烈怀疑它不起作用、因此寻求支持。 考虑到器件的数据表、该表指出过放电条件后、器件应恢复正常运行的迟滞最小值为100mV。 数据表中的一个图用 V-引脚上的预期电压来说明这一点。 由于我要将 DOUT 连接到稳压器的待机引脚、因此我会遇到异常行为。 我的理解是错误的、如果该器件能够在没有 MOSFET 运行的情况下正常工作、我可以在哪里连接 V-引脚以确保器件正常工作。

    谢谢、

    Marcell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcell、

    V-可使用一个2k Ω 电阻器连接到 VSS。 通过这种连接、器件绝不应进入关断模式、但也不应检测过流。 由于无法禁用故障、如果发生任何故障、则必须操作 V-引脚才能从该特定故障中恢复。 有关器件在过放电条件下的行为、请参阅数据表的第9.4.3节。 对于过充故障、V-引脚需要高于-0.7V 才能恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    我知道。 我想澄清一下迟滞电压的含义吗? 此外、由于过放电在2.8V 时生效、所有级的 V-引脚都将高于-0.7V、这意味着如果 V-连接到 VSS、且线路上没有 MOSFET、则为-2.8V。 因此 V-引脚将满足这些条件。 我仍然不明白100mV 迟滞需要什么、或者它是否可以满足。 您认为我希望使用此器件的方式是否能够正常工作?

    谢谢、

    Marcell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcell、

    100mV 迟滞必须与-0.7V 一起发生才能使器件恢复。 这意味着、如果 V-引脚上的电压降至-0.75V、器件将触发 UV 条件。 如果 V-引脚上升至-0.68V、器件将无法恢复、因为它没有增加至少100mV。 在此示例中、V-引脚必须上升至至少-0.65V 才能恢复。

    表7.6介绍了器件恢复的确切要求。 为了使器件恢复、BAT 引脚和 V-引脚之间的差值 必须大于1V  

    如果您确保正确连接设备、则设备应根据您的需要正常工作。