This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:OTG 使能引脚

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849029/bq25890-otg-enable-pin

器件型号:BQ25890

您好、

我只需要澄清一下。 在第22页的数据表第9.2.5节中、它说:

如果条件有效、升压操作可被启用:

BATLOWV 以上

VBUS 低于 BAT+VSLEEP (处于睡眠模式)

3、使能升压模式操作(OTG 引脚高电平、OTG_CONFIG 位=1)

对于第3点- OTG 引脚在整个升压期间是否必须为高电平、或者只需激活一次即可激活? 这有助于我选择正确的开关(瞬时或闩锁)

谢谢、

Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karim:

    在升压模式处于活动状态时、OTG 引脚需要处于高电平。

    此致、

    Jeff