This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:bq77815

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826960/bq77915-bq77815

器件型号:BQ77915

格达伊

我正在设计24V  LiFePO4电池组 BMS (180AHr)

您能告诉我如何为其中一个 bq779**系列 BMS 芯片选择过压?

我注意到、BQ77915器件上规定了一个过压范围:3V 至4.575V–欠压:1.2V 至3V、但无法确定如何选择所需的电压。 例如、LiFePO4电池堆栈的 OV 3.65V UV 2.5V。

此致 Adrian Galindo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    所需的电压特定于您的应用。 当我们有特定配置请求时、如果数量足够大、我们将创建一个器件来满足这些需求。 如果您对新配置感兴趣、请联系您所在地区的销售代表。

    我们即将推出适用于 LiFePO4电池的版本。 完成此配置后、将在数据表的器件比较表中列出。