This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:TPS2373-4 EVM 12V 输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, PMP21318, TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780589/tps2373-4evm-758-tps2373-4-evm-12v-output

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:TPS2373PMP21318

大家好、

我们的客户尝试通过更改变压器(随附的规格)和电阻分压器将 TPS2373 EVM 从5V 修改为12V。 但无输出电压、客户可以从 VDD 测量+54V。  

如果客户将我们的 EVM 板修改为+12V 输出、您会帮助检查我们需要注意的是什么?

谢谢、此致

Eddie

e2e.ti.com/.../download1719021844.pdf