This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16301Q2:LED 驱动器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826901/csd16301q2-led-driver

器件型号:CSD16301Q2
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G04

您好!

我将 CSD16301连接到驱动器 LED、但驱动电流太小。有什么建议吗?

产品:3D ToF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、维氏女士、

    感谢您关注 TI FET。 您需要多大的电流来驱动 VCSEL? 根据我的经验、这些器件需要非常急剧的边沿速率以实现快速导通和关断。 您可以尝试减小栅极电阻器 R13的值、以加快 FET 的导通和关断。 您可能还需要使用比 SN74LVC1G04更强大的驱动器、从而提供更高的输出电流能力。 您是否有任何可以共享的波形?