This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:最小输出额定值为0v9、但是否可以在0v85 @ 1A 的输出电压下运行?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7200, TPS7A91, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780751/tps7a7200-minimum-output-is-specified-as-0v9-but-is-it-possible-to-run-it-at-0v85-1a-as-output-voltage

器件型号:TPS7A7200
主题中讨论的其他器件: TPS7A91TPS7A83A

我明白、简单的答案是否定的 但是、是否存在会阻止其运行的物理限制、或者我是否可以继续尝试?

感谢您的提前响应

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    没有物理限制;但是、对于 TPS7A7200、我们不建议输出电压低于0.9V、因为可能不符合精度规格。 请注意、根据您的输出电流和电压要求、我们推荐使用 TPS7A91和 TPS7A83A 作为替代器件。 对于这两个 LDO、0.85V 输出处于指定区域内、您还会发现这些 LDO 对电容器选择的限制较小。

    非常尊重、
    Ryan