This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940 VC5X 问题

Guru**** 2538740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826944/bq76940-bq76940-vc5x-issue

器件型号:BQ76940

您好!

我将 AFE 芯片 BQ76940用于48V BMS 系统、将 AFE 配置为13s 系统。 在我们制作的45块电路板中、4到5块电路板在最初几个小时内工作正常、之后在测量电池5电压时出现误差。 下面提到的是我在电路板上观察到的电压。

  • REGOUT = 2.52V
  • 滤波电阻器 R5 = 3.9V (即实际电池电压)之前的 Cell5电压。
  • 滤波电阻器 R5 = 3.43V 后的 Cell5电压(因此、R5上的压降为0.47V)
  • 将 VC5连接到 VC5X 的二极管上的压降= 0.54V
  • VC5X 至 CAP2 = 3.29V
  • VC10X 至 CAP3 = 3.29V
  •  将 Cell5连接到 VC5X 的电阻器上的电压(1kOhm)= 0.84V

从上述设计的最后一点开始、与数据表中提到的25uA 相比、引脚 VC5X 的灌电流似乎约为0.84mA。

请告诉我如何解决这个问题。 我提到的其余40个板上没有出现此问题。

谢谢、此致、

Bharath B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    下部电池组似乎正在消耗异常电流。 部件损坏或板上有过流。   检查 CAP1的电压和从引脚流入电容器的电流。 来自这个引脚的电流通常应该为0、电容器稳定内部稳压器。  从引脚流入电容器或电路板上的某些其他功能的电流可能会导致您所描述的效果。  如果您为 CAP1、2和3使用相同的电容器、则对您尚未注意到的电容器会产生相同的影响、因此请查找该区域中特定的布线或污染。

    还要检查 VC5X 网络是否存在任何意外泄漏或负载。  与 CAPn 类似、每个部分可能使用相同的电容器、因此可能会怀疑负载或布局所特有的东西。  您可能会尝试提起 VC5X 引脚、以查看电流是否流入网络或器件引脚。

    如果电流不是从器件流出、则必须在内部消耗电流、因为会造成损坏。  考虑该器件在测试中可能接触到的任何测试装置或瞬变。