This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:要求提供有关设计的建议-开关持续失败。

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848104/tps61022-asking-for-the-recommendation-on-design---switcher-continuously-fails

器件型号:TPS61022

大家好、

我们使用 TPS61022设计了具有以下规格的电源
最大输入电压= 4.3V
VIN 最小值= 2.3V
Vout = 5.0V
最大输出电流= 2A

在测试电路时、我们观察到以下情况

当输入电压= 2.4且输出电流= 1.6时、电路会发出嗡嗡声。
2.在发出嗡嗡声后,如果我们降低输入电压或增加输出电流,开关就会损坏。

您能否查看并与我们分享失败的可能原因、或向我们推荐能够在 不失败的情况下生成上述规格的开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您能否分享原理图和布局?

    您是否使用数字示波器捕获了 SW、Vout 引脚波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Zack

    我要附上包含电源电路的原理图和布局部分。 请查找附件。

    此外、我没有使用数字示波  器.W、Vout 捕获 SW 和 Vout 引脚波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    对于5V/2A 应用、TI 建议使用大于20uF 的有效输出电容。 因此、请并联使用2个22uF 输出电容器、或为 C14使用更高值的陶瓷输出电容器。

    原理图未显示电感器器件型号。 电感器 L3的饱和电流规格是多少? 您可能需要使用高于8A 的 Isat 电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Zack,

    我已经使用建议的添加电容和具有高电流额定值的电感器(部件号: VLP8040T-2R2N、Mfg:TDK)进行了测试 ,但仍然有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您使用的电容器 C14器件型号(或值)是多少? 您手头上是否有 VLP8040T-1R0N (1uH)并重试? 原因是2.2uH 电感器会在这种情况下使右半平面零点更低、从而导致相位裕度和增益裕度更低。

    损坏问题是在多个电路板上发生还是仅在这一个电路板上发生? 您能否使用数字示波器捕获 SW、Vout 引脚波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    C14器件型号为 C2012X5R1A226M085AC。

      我们没有"VLP8040T-1R0N"库存。

    损坏发生在少数 IC 中、我只有2个库存。 因此、由于它会持续造成损坏、我不敢再进行测试、直到我们找出可能的故障原因。 如果这2次测试失败、我们可能需要等待另一周才能获得 IC。

    此外、我不理解以下说法:"原因是2.2uH 电感器会在这种情况下降低右半平面零点、从而导致相位裕度和增益裕度较低。"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    在选择电容器时、必须注意电容在电压偏置条件下降额。 我已查看 C2012X5R1A226M085AC 的数据表、并找到5V 直流偏置电压时、有效电容仅为5.226uF。  

    在升压转换器拓扑中、电感器将在传递函数中引入右半平面零点。 如果该 RHP 零点频率接近交叉频率、则相位裕度将不够。

    我还发现、如果输出电容为5.226uF、电感为2.2uH、仿真中的不稳定行为可能会导致器件烧毁。 总之、选择额定电流高于8A 且有效输出电容高于20uF 的1.0uH 电感器、例如4*CX52012R1A226M085AC

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    我在以下条件下探测了 VIN、SW 和 VOUT。1. Vin =3.3V、Iout =2A
    2.输入电压=2.9V,输出电流=1.8A
    然后、当   输入电压=2.9V 且开关损坏时、我将 Iout 增大到2A。
    我将附加上述条件下观察到的波形。
    由于库存中的所有开关均已损坏、我订购的开关和电感器很少(电流额定值高于8A 的1.0uH 电感器)、这是您在上一帖子中提到的。
    收到结果后、我会在与他们核对后通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我尝试在 EVM 上重现单元故障。 我还发现 、当输入电压为2.4V 且 Iout=1.4A 时、电感器2.2uH 和 Cout C2012X5R1A226M085AC 会出现不稳定行为。 SW、Vout 引脚电压可能会在7.5-8V 之间振铃、高于绝对最大额定电压7V。

    因此、选择1uH 电感器并使用4*C2012X5R1A226M085AC 作为输出电容。 希望这能为您提供帮助。