This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:计算最小输出电压

Guru**** 2768825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TPS54020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780084/tps54020-calculating-minimum-output-voltage

器件型号:TPS54020
主题中讨论的其他器件:TPS54620

我对计算最小输出电压有几个问题。  规格部分中的 Ton (min)最大值为165nS、但在9.2.2.8.1节的文本中、Ton (min)为135nS。

在9.2.2.8.1节中、Rds2 (min)被列为19m Ω、但在7.5节中、低侧开关电阻被列为典型值为6m Ω 至最大值11m Ω 之间

在9.2.2.8.1节中、Rds1 (min)被列为36m Ω 至32m Ω、但在7.5节 中、高侧开关电阻被列为9.5m Ω 典型值至18m Ω 最大值之间

哪些值是公式29中使用的正确值。  FSW 单元是否以赫兹为单位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    请使用第7.5节"电气特性"中的值。 第9.2.2.8.1段中的信息直接复制自 TPS54620数据表。 作者忽略了编辑这些参数来反映 TPS54020电气特性。

    是的、如果您将所有内容保持在标准单位、则 FSW 将以赫兹为单位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、所有数字都应以秒、欧姆、伏特和安培为标准单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、


    是的标准单位。 确保"RLOAD"是电感器 DCR、而不是负载电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tON (min)(max)0.000000165
    FSW (最大值)573,951
    输入电压(最大值)12.6.
    输出电流(最小值)1.3.
    Rtop (min)0.018
    Rbot (min)0.011
    Rinductor0.005%



    VOUT (min)1.200182342
    我从数据表中提取的数字是否正确、达到 Vout 最小值是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    TON (min)(max) 0.000000165是
    fsw (max) 573,951 ??? 对于500kHz、标称 Fsw 最大值为525kHz
    VIN (最大值) 12.6是
    Iout (min) 1.3是
    Rtop (min) 0.018??? 当输入电压大于6V 时、RDSon 的最低值为.008 Ω
    Rbot (最小值) 0.011 ??? 最低规格值为.006
    电感器0.005是

    使用上面的更正、我得到1.09V

    您尝试实现的输出电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们提供一个外部时钟源。 这就是573951的来源。 如果内部开关的最大 RDS 值产生较差的 Von 最小值、为什么使用最小值? 在"规格"页面中、这些是典型值、而不是最小值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们只需阅读 slyt293.pdf 找到的公式7。 与 tps54020等式29中的等式相比、这有很多差异。 您能否确认哪个方程式正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我一直在与 John 一起关注这个问题。 slyt293中的公式是正确的。 数据表中的方程式现在的问题是最后一个术语 Iout (min)*[Rdcr+Rds2 (min)]。 Vin (max)+Iout (min)*[Rds2 (min)-Rds1 (min)]等效于 slyt293中的项。 它就是负电压的分布方式。

    此外、如 John 所说、确保为 RLOAD 使用电感器的 DCR。 我想、发生的情况是、有人在数据表中输入该方程式时误解了 RL。 在我们下次更新此数据表时、我已做了注释以更正此公式。

    最后,John 和我昨天讨论了这个问题,我认为我们都同意最好使用简单的方程式 Vout(min)=ton (min)*fsw (max)*Vin(max)。 数据表和 slyt293中的公式计算了 FET 和电感器中的直流压降。 这些直流压降会导致导通时间略高。 最坏的最小导通时间情况是轻负载、因为这是直流压降最小且几乎可以忽略不计的地方。 mΩ、在1A 负载下、10 μ H 电感器上的直流压降仅为10mV。 这不会大大延长导通时间。 这也是我们在该公式中使用最小 FET 电阻而不是最大值的原因。 我想说、包括直流压降对于计算 Vout (max)而言非常重要。

    希望这一切都清除了。

    此致、
    Anthony