This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电距离问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826981/bq51050b-charge-distance-problem

器件型号:BQ51050B

尊敬的 TI:

产品结构如下。 产品(盖子)位于线圈底部。
线圈与位置后表面之间的高度为4.0mm。
它与主充电器配合良好、但快速充电器(Xiaomi、Samsung)的充电时间为5秒左右、如下图所示、充电停止。
此外,如果您取下产品并将其立即置于线圈状态的充电器上,则充电效果会很好。
根据距离的不同、存在问题。 4.0mm 的距离似乎不是很长、因此我想知道我们是否错过了任何部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ Han

     需要检查的几件事:

    1) 这可能是 FOD 触发故障、增加 R24以提供更多裕度。  卸下 R20、稍后可以重新安装。

    2) 检查 RECT 处的电压、以确定启动是否完成、电压是否收敛于目标。

    3) 您是否有一个可以从 RX 到 TX 读取信息的 Qi 监听器、您是否看到了 EPT?