This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998-Q1:超级电容器的电池平衡

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2998-Q1, LP2998
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826886/lp2998-q1-cell-balancing-for-super-cap

器件型号:LP2998-Q1
主题中讨论的其他器件: LP2998

您好!

我想知道 LP2998-Q1是否可以用作超级电容器的电池平衡插座。 如果是  、请告诉我原理和实现电路?我希望实现两个串联超级电容器之间的电池平衡、每个电容器为25F/2.7V。

谢谢!

此致、

文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、  

    您是否计划使用两个 LP2998为两个电容器串联充电、每个电容器一个 LP2998?

    LP2998可以拉电流和灌电流、它应该能够调节每个电容器的电压并保持两个电容器的电压平衡。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的回复! 我能否仅使用一个 LP2998实现两个电容的电池平衡、就像所连接的图像一样?

    此致、

    文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、  

    电路应该正常工作。 LP2998将调节底部电容器电压。  

    谢谢