This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65286:降压稳压器的输出电压范围是多少?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848930/tps65286-what-s-the-output-voltage-range-of-buck-regulator

器件型号:TPS65286

 数据表中没有 TPS65286的内部降压稳压器输出电压范围。  

1.降压稳压器的输出电压范围是多少?

它提到 TPS65286可运行100%占空比。 这意味着该器件 可以输出28V?

3.您能告诉我如何计算输出电压范围吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    1:对于峰值电流控制模式、 输出电压可以接近 Vin。

    然而、当 Vout 较大、占空 比较大时、高侧 MOSFET 会开启 更多时间、 因为高侧 MOSFET 的 Rdson 较大、IC 会出现热问题、 输出电流将受到 OTP 的限制、因此当 Vout 较大时、IC 无法支持大电流。

    支持 的输出电流@ BIG Vout 无法 轻松计算、建议 进行测试。     

    2.关于100%占空比、您可以参阅以下链接。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/839969?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps65279