This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:有关 TPS1663的问题

Guru**** 2891850 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848490/tps1663-question-regarding-tps1663

器件型号:TPS1663

大家好、团队成员。

您能回答以下客户询问的问题吗?

在电流限制的情况下、TPS1663将采取哪种行为?

->关断? 或者 IC 是否会尝试钳制客户设定的当前数量?

2.客户能否将电流限制设置为7A,因为系统通电时电流可能为6A。

3. RΘja 在电流限制期间过了时间,它的 Δ I 是否会被改变?

->我知道还有其他因素会影响 RΘja 的大小、比如焊点区域等。

RΘja 可以说、如果时间过了(1秒后、30秒后)、μ s 将会发生变化。

或者,n ü RΘja 将是相同的常数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    请在下面查找答复:

    电流限制的情况下、TPS1663将采取哪种行为?

    ->关断? 或者 IC 是否会尝试钳制客户设定的当前数量?

    TPS16630将在关断前限制 TCL_PLIM (dly)[~162ms]输入持续时间内的电流。 如果器件结温在此时间(162ms)之前达到热关断温度、器件将关断。 请参阅 数据表中的第9.3.4节。 器件将根据 MODE 引脚配置自动重试或闭锁。

     

    2.客户能否将电流限制设置为7A,因为系统通电时电流可能为6A。

    TPS16630可在~3us 的持续时间内支持2xIOL (最大12A)的瞬态电流。 如果瞬态持续时间较长、器件将关断内部 FET。 它可以支持6A 的持续输出电流。

    3. RΘja 在电流限制期间过了时间,它的 Δ I 是否会被改变?

    ->我知道还有其他因素会影响 RΘja 的大小、比如焊点区域等。

    RΘja 可以说、如果时间过了(1秒后、30秒后)、μ s 将会发生变化。

    或者,n ü RΘja 将是相同的常数?

    RθJA μ F 通常用于稳态热条件。 请参阅应用手册: 半导体和 IC 封装热指标中的第1节

    有关瞬态热行为、请参阅 数据表第10页的图13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lokesh-San。

    请在下面查看我的回复、了解您的每一个答案。

    [引用用户="Lokesh Ghulyani"]

    您好、Masa-San、

    请在下面查找答复:

    电流限制的情况下、TPS1663将采取哪种行为?

    ->关断? 或者 IC 是否会尝试钳制客户设定的当前数量?

    TPS16630将在关断前限制 TCL_PLIM (dly)[~162ms]输入持续时间内的电流。 如果器件结温在此时间(162ms)之前达到热关断温度、器件将关断。 请参阅 数据表中的第9.3.4节。 器件将根据 MODE 引脚配置自动重试或闭锁。

    [Masa]它是否意味着电流在电流限制期间将保持恒定。

    (例如:电流限制为5A,一旦电流达到5A,它将在162ms 内保持恒定,它将自动重试并锁存。 对吧?)

    因此,客户可以选择输出端的电流是恒定的还是闭锁的,对吧?  

    2.客户能否将电流限制设置为7A,因为系统通电时电流可能为6A。

    TPS16630可在~3us 的持续时间内支持2xIOL (最大12A)的瞬态电流。 如果瞬态持续时间较长、器件将关断内部 FET。 它可以支持6A 的持续输出电流。

    [Masa]在哪里可以从数据表中获得上述信息?

    3. RΘja 在电流限制期间过了时间,它的 Δ I 是否会被改变?

    ->我知道还有其他因素会影响 RΘja 的大小、比如焊点区域等。

    RΘja 可以说、如果时间过了(1秒后、30秒后)、μ s 将会发生变化。

    或者,n ü RΘja 将是相同的常数?

    RθJA μ F 通常用于稳态热条件。 请参阅应用手册: 半导体和 IC 封装热指标中的第1节

    有关瞬态热行为、请参阅 数据表第10页的图13。

    [Masa]热阻是恒定的,但是散热 IC 会发生变化,对吧?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    请在下面查找答复:

    [Masa]它是否意味着电流在电流限制期间将保持恒定。

    (例如:电流限制为5A,一旦电流达到5A,它将在162ms 内保持恒定,它将自动重试并锁存。 对吧?)

    因此,客户可以选择输出端的电流是恒定的还是闭锁的,对吧?
    是的、由于结温达到热关断或162ms 时间段超时、器件将关断。 关断后、器件将根据 MODE 引脚的配置自动重试或闭锁。

    TPS16630可在~3us 的持续时间内支持2xIOL (最大12A)的瞬态电流。 如果瞬态持续时间较长、器件将关断内部 FET。 它可以支持6A 的持续输出电流。

    [Masa]在哪里可以从数据表中获得上述信息?

    数据表的第9.3.4.2节对此进行了说明。

    RθJA μ F 通常用于稳态热条件。 请参阅应用手册: 半导体和 IC 封装热指标中的第1节

    有关瞬态热行为、请参阅 数据表第10页的图13。

    [Masa]热阻是恒定的,但是散热 IC 会发生变化,对吧?
    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰纳克!