请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25940-Q1 大家好、
如果诊断输出(/FLT、PGOOD)未连接到 OUT、而是连接到不同的电压电平以连接处理器、则当器件 EN 为低电平时、这些内部 FET 的状态是什么? 是否可能存在通过这些 FET 流经上拉电阻器接地的泄漏电流?
感谢您的支持。
进行了比较
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果诊断输出(/FLT、PGOOD)未连接到 OUT、而是连接到不同的电压电平以连接处理器、则当器件 EN 为低电平时、这些内部 FET 的状态是什么? 是否可能存在通过这些 FET 流经上拉电阻器接地的泄漏电流?
感谢您的支持。
进行了比较