This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:高侧波形异常

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780804/ucc27714-abnormal-high-side-waveform

器件型号:UCC27714

大家好、我遇到了 UCC27714的高侧输出问题。 我在高侧 MOSFET 的源极和 GND 之间连接了一个900欧姆的电阻器。 我通过频率发生器向 HI 引脚施加了一个频率。 我对输出电压进行了限定、它看起来是异常的、因为电压只是缓慢地下降到接地。 如果我将电源电压增加至30V、则高侧驱动器会损坏。 我对高侧 MOSFET 上的输出电压和栅极电压进行了限定。 我认为自举电容器放电不正确...

请帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    感谢您关注 UCC27714。 我将努力解决您在应用中的问题。

    首先、我将在 UCC27714数据表第9.2节"典型应用"中确认自举电容器 C11的值。 由于工作频率相当低、看起来像是~20kHz、还确认栅源极电阻不会使自举电容器放电过快。 我建议不要低于20K 欧姆、我无法确认原理图上的值。

    电容值基于 MOSFET 栅极电荷、工作频率和 VDD 电平。 VDD 电容应至少为自举电容的10倍、这可能是可以的、但很难读取原理图上的值。

    我假设黄色迹线是 HO 输出接地、而红色迹线是 HS 开关节点、请确认。 示波器图是两种不同的电压标度、如果电压标度相同、且接地参考位置相同、则更容易看到 HO 到 HS 的电压。

    同时确认栅极驱动器输入滤波器的值。 最好在 LI 和 HI 输入引脚上为 R/C 滤波器设置占位符、但输入信号不应具有缓慢的上升和下降沿、以避免由于噪声超过阈值迟滞而导致多次触发。

    确认 HB 电容值、并查看栅源极电阻。 如果您需要发布其他问题、请提供具有相同比例 HO 和 HS 的示波器图。

    此致、

    Richard Herring