大家好、我遇到了 UCC27714的高侧输出问题。 我在高侧 MOSFET 的源极和 GND 之间连接了一个900欧姆的电阻器。 我通过频率发生器向 HI 引脚施加了一个频率。 我对输出电压进行了限定、它看起来是异常的、因为电压只是缓慢地下降到接地。 如果我将电源电压增加至30V、则高侧驱动器会损坏。 我对高侧 MOSFET 上的输出电压和栅极电压进行了限定。 我认为自举电容器放电不正确...
请帮助...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我遇到了 UCC27714的高侧输出问题。 我在高侧 MOSFET 的源极和 GND 之间连接了一个900欧姆的电阻器。 我通过频率发生器向 HI 引脚施加了一个频率。 我对输出电压进行了限定、它看起来是异常的、因为电压只是缓慢地下降到接地。 如果我将电源电压增加至30V、则高侧驱动器会损坏。 我对高侧 MOSFET 上的输出电压和栅极电压进行了限定。 我认为自举电容器放电不正确...
请帮助...
您好、Christian、
感谢您关注 UCC27714。 我将努力解决您在应用中的问题。
首先、我将在 UCC27714数据表第9.2节"典型应用"中确认自举电容器 C11的值。 由于工作频率相当低、看起来像是~20kHz、还确认栅源极电阻不会使自举电容器放电过快。 我建议不要低于20K 欧姆、我无法确认原理图上的值。
电容值基于 MOSFET 栅极电荷、工作频率和 VDD 电平。 VDD 电容应至少为自举电容的10倍、这可能是可以的、但很难读取原理图上的值。
我假设黄色迹线是 HO 输出接地、而红色迹线是 HS 开关节点、请确认。 示波器图是两种不同的电压标度、如果电压标度相同、且接地参考位置相同、则更容易看到 HO 到 HS 的电压。
同时确认栅极驱动器输入滤波器的值。 最好在 LI 和 HI 输入引脚上为 R/C 滤波器设置占位符、但输入信号不应具有缓慢的上升和下降沿、以避免由于噪声超过阈值迟滞而导致多次触发。
确认 HB 电容值、并查看栅源极电阻。 如果您需要发布其他问题、请提供具有相同比例 HO 和 HS 的示波器图。
此致、
Richard Herring