This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:EEPROM 重写时间

Guru**** 2535800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826043/tps549d22-eeprom-rewrite-times

器件型号:TPS549D22

大家好、

  需要您的帮助来提供 TPS549D22 EEPROM 重写时间。

此致、

艾伯特·李。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    让我看看我是否可以找到时序信息。  您始终可以在 http://smbus.org/上获取它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特·李

    很抱歉、您的问题迟迟未得到回复。

    TPS549D22的 EEPROM 擦除/写入周期大约为20ms、从 STORE_DEFAULT_ALL 的 STOP 位开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要确认是否存在写入/读取限制、如果有多少次。

    谢谢!!

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    TPS549D22中使用的 EEPROM 技术在125°C 的写入温度下的额定擦除/写入周期最少为1、000个。