This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:2类、5类、45W

Guru**** 2512775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, MSP430F5239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780808/tps23880-type-2-class5-45w

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: MSP430F5239

尊敬的团队:

我想知道、在具有 MSP430F5239的 TPS23880上、每个端口是否可以使用2类45W。 此解决方案是否正常?

此外、我们能否为每个端口使用2对45W? (尽管我知道这不是标准配置)

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    45W 是3类应用、而不是2类应用。 只要您知道通过2线对传输45W 功率不是标准应用、并且不希望通过合规性测试、就可以通过 MSP430系统软件来实现(设置 PEN (0x10)位后重新配置 PCUT)。 对于此应用、您是否拥有电缆的两侧? 谢谢。

    此致、

    一分钱