This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:连接 bq76930

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780199/ev2400-interfacing-with-bq76930

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ76930

无法读取 ADC 增益和偏移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Parimala、

    您能否提供更多详细信息(屏幕截图、波形等)? 您是否能够读取所有其他寄存器? 您是否正在使用 GUI 和 EVM? 当您说"无法读取"时、您读取的值是否不正确或全为零?

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    首先、我无法连接此器件。屏幕截图如下所示。

    这是连接 BMS 和 EV2400后显示的弹出窗口

    其次、我尝试检查 SCL 和 SDA 线路以及 REGOUT 上的电压。 但是、在 SCL 和 SDA 上、它是0.7V、其中它应该是2.5V、因为我使用的是 bq76930。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Parimala、

    设备似乎未与 EV2400通信。 软件发出的错误消息有点令人困惑、因为它专门提到了 ADC 增益和偏移。

    如果 REGOUT 为低电平、请确保器件已退出关断模式。 这可以通过按下和释放启动开关来实现。 此外、由于您直接连接到 BQ76930、因此请确保从将 BQ76930连接到监测计的接头上拆下分流器。 确保向 EVM 上的 BATT 端子施加正确的电压、并验证 I2C 地址是否与您正在使用的 BQ76930版本相匹配。 EVM 用户指南的 AFE 快速入门部分可能提供了一些其他提示。

    此致、
    Matt