This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BMS 电路板设计- MOSFET

Guru**** 2813075 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD88537ND

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780607/bq40z50-r2-bms-board-design---mosfets

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:CSD88537ND

您好!

需要在 BMS 架构方面有一定的方向、尤其是 MOSFET 选择。 我们已经对板进行了原型设计、但由于 MOSFET 设置、它的成本太高。

我的想法是最大限度地减小 MOSFET 的电流容量(这会显著降低成本)、而不需要太多 MOSFET。  

我目前正在使用穿孔 IRF100P219 MOSFET;4个在充电侧(最大50A)、4个在放电侧(最大100A)。 MOSFET 加倍是为了满足设计的某些单点故障解决方案要求(如果一个 MOSFET 短路、备用 MOSFET 仍可关闭系统。

我想使用 60V 双路 N 通道 NexFET 功率 MOSFET CSD88537ND。 它的额定值为16A、因此我可能会在充电侧使用12、在放电侧使用12、以保持平衡并满足单点故障保护要求。  

这是超杀吗?  

BMS 的图像已附加。 此外、还随附了我们希望使用 BMS 的方向图像。

提前感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用这两种方法。 但首先、我要检查过流和过载保护、因为 FET 关断时间也取决于栅极电容。 使用如此多的串联 FET 时、有效电容会高得多。 查看您是否能够满足过流和过载阈值。 此外、测试 SCC 和 SCD 关闭情况、以验证您的设计。