This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87332D-Q1:LP87332D 降压输出并行

Guru**** 2651975 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780805/lp87332d-q1-lp87332d-buck-output-parallelized

器件型号:LP87332D-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8733

您好!

两个高效降压 DC-DC 转换器的输出能否连接在一起以使输出电流加倍?

评估板的原理图中有一些反馈路径提示。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dimitri、

    LP8733器件能够进行双相操作、这将使可提供的电流增加一倍。 但是、双相模式必须在出厂时编程。 在这种情况下、BUCK0和 BUCK1输出连接在一起、BUCK1 FB 引脚用作 GND 感测引脚。

    如果您需要双相配置、可以联系您当地的 TI 销售代表。 如果需要进行定制计划、我们需要评估其业务案例、但我们可能还提供了一个预先编程的解决方案、以满足您的要求(输出电压、负载、定序等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!