This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7705:LM7705 VOUT 的输出电压是否根据输出电流而变化?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845928/lm7705-does-the-output-voltage-of-the-lm7705-vout-change-depending-on-the-output-current

器件型号:LM7705

当无负载时、在输出正电压后输出负电压。
当一个负载(-7mA)被连接至输出时、正电压不是输出并且变成一个负电压。

LM7705 VOUT 的输出电压是否根据输出电流而变化?
请告诉我输出电流是否有边界。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katsuragawa-San、

    输出电压具有严格的限值、如电气特性表中所示(分别见第4页和第5页的第6.5节和第6.6节)。 输出电压应约为- 0.23V (请参阅前表中的特定限制)。

    您能否详细介绍一下您的输入电压和连接电容?

    此外、您能否提供正电压和从正电压到负电压转换的测量图? 器件在哪个环境温度下运行?

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katsuragawa-San、

    在我们离线讨论此问题时、我将关闭此主题。

    此致、

    Britta