This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:TPS7A84#39;s 传感绝对额定值

Guru**** 2520700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826908/tps7a84-tps7a84-s-abs-rating-for-sense

器件型号:TPS7A84

大家好、

我的客户询问有关 TPS7A84的问题。

在6.1绝对最大额定值中、SNS、OUT 的 MAX 为 VIN+0.3V 或7V、以较小者为准。

例如、如果 VIN 为5V、那么 SNS、OUT 的最大值为5.3V、对吧?

如果 VIN 为7.1V、那么 SNS、OUT 的 MAX 仍然是7V、对吧?

谢谢!

-文豪