This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL750M:TL750M12CKVURG3

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TL750M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827065/tl750m-tl750m12ckvurg3

器件型号:TL750M

您能否为 TL750M12CKVURG3提供建议的有效输入和输出电容值?
目前,我将在 输入和输出端使用大于10uF 的电解电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    TL750M 数据表建议最小输入电容器和10uF 输出电容器。 对于10uF 输出电容器、需要高达2欧姆的 ESR。 可以使用与输出电容器串联的电阻器来满足所需的 ESR。 有关详细信息、请参阅数据表的第6页。